This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3223E:TRS3223EIPWR RS232 TXD 抖动

Guru**** 2901950 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3223E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080329/trs3223e-trs3223eipwr-rs232-txd-jitter

部件号:TRS3223E
“线程: 测试”中讨论的其它部件

你好,我是Askey的RD,我们使用TRS3223EIPWR将UART信号转换为RS232信号,在附上的波形中我们测量RS232 TXD信号,发现会有400ns左右的jitter,请帮忙确认400ns的jitter是否在可容忍范围内,如果您能提供建议的抖动范围值或文档,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我们使用 TRS3223EIPWR 将 UART 信号转换为 RS232信号,在所附波形中,我们测量 RS232 TXD 信号,发现抖动将达到400 ns 左右,请帮助确认400 ns 的抖动是否在可容忍范围内, 如果您能提供建议的抖动范围值或文档,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,

    我们的数据表中不包括抖动技术指标,但我们确实包括了驱动器的脉冲偏移技术指标,通常为100ns。 这个数字可能会随多种因素而变化:驱动器的脉冲歪斜,总线电容,信号速率和电缆长度只是设计低抖动系统时需要考虑的几个想法。

    我提供了两个关于抖动的应用说明。 这些信息大多是针对 RS-485特定应用编写的,但一般知识适用于 RS-232应用。  

    https://www.ti.com/lit/an/slyt179/slyt179.pdf?ts=1645805358180&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/an/slla375/slla375.pdf

    您是否正在为应用程序尝试获得特定的抖动范围? RS-232通信使用的电缆长度是多少?  

    此致,

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,泰勒

    TRS3223EIPWR 的 RS232_TXD WE 输出没有任何电容器,并且通过印刷电路板上的连接器直接连接一根长3米的电缆。

    我们想确认我们所测量的信号质量和抖动是否可以接受?

    此外,当我们测量波形时,后端未连接到任何设备,波形仅是 TRS3223EIPWR 通过电缆后的信号。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,

    [引用 userid="514306" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080329/trs3223e-trss-rs3223eipwr-RS232-TXD-jit/4001138#4001138"]我们要确认信号质量和所测量的抖动是否可以接受?

    我认为 RS-232应用不存在抖动规范。  

    [引用 userid="514306" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080329/trs3223e-trss-rs3223eipwr-RS232-TXD-jit/4001138#4001138"]。此外,当我们测量波形时,后端未连接到任何设备,电缆完全通过了 RS32T/引用的信号。]

    此外,由于您正在获得3m 布线后的范围捕获,因此任何延迟或抖动都是收发器+电缆的一个因素,而不仅仅是收发器本身。 布线可能会增加额外的电容/电缆长度,从而增加所有延迟和抖动。  

    我在这里想大声疾呼,但如果您不考虑您的范围捕获,我可以估计您的数据速率是115200bps? 如果是这种情况,1/115200 =~8.68us 是一位的长度。 您显示的抖动最大值约为~400 ns。 对于具有1个起始位,8个数据位,1个奇偶校验和1个停止的数据帧,我们总共可以获得大约10个需要精确采样的位(不包括停止位)。 如果采样点位于位的中间(50%),我们可以估计接收设备将以~4.34us 采样。 如果您采用的总位数(10)* 400ns = 4.0 us (可能导致奇偶校验位),则在停止位之前。 4.0us + 4.34us = 8.34us。

    (8.34us / 8.68us)* 100%= 96.083%

    这意味着在奇偶校验位,您的采样点可能会从奇偶校验位的50%(中间)偏移到96.083%(最末)。 这可能会导致帧错误,因为您的采样距离位末尾如此之近。 您可能还会错过对停止位的采样,并导致第11位出现帧错误。 因此,可能需要有包含2个停止位的数据帧,而不是正常的1。  

    一些消息来源表明,115200bps 的最大电缆长度应小于2.5米。 但是,这一假设有许多因素。  

    此致,

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tyer,

    您能否提供最大和最小的用户界面尺寸(以115200 bps 为单位)?

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,

    您能否快速阐述您的意思:“RS232在115200bps 时需要最小用户界面尺寸?”

    此致,

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,泰勒

    “RS232在115200 bps 时需要最小 UI 大小?” 指从一个时间单位减去 UI 时可接受的最小 UI 量。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,

    由于抖动不是 RS-232标准中列出的规格,因此我们目前不在 TRS3223E 的数据表上提供抖动计时数据。 我们可以提供的最佳定时规格是驾驶员最大数据速率,脉冲歪斜和回转速率。 接收器主张延迟低到高和高到低,启用/禁用定时和脉冲倾斜。  

    我已联系验证/测试工程部门,了解如何测试 RS-232设备的抖动。

    此致,

    泰勒