This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:VOD 和 DC 增益

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082017/ds160pr410-vod-and-dc-gain

部件号:DS160PR410
本主题中讨论的其他部件:DS320PR810

大家好,团队

我知道 VOD 与电压摆动相关,它是否应该尽可能大?

VOD 和 DC 增益之间的关系如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    直流增益主要提高数据模式的低频内容。 因此,当您增加 DC 增益时,您应该看到“1”或“0”级别的增加。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好纳赛尔,

    关于 VOD,您会如何解释这方面的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred

    直流增益设置信号的 VOD 或直流电平。 请注意,我们建议使用0dB DC 增益。 这可防止信号过度均衡。 如果设备的输入损耗很高,则可以增加直流增益。 在我们使用的所有情况下,我们都不需要更改 DC 增益,它始终设置为0dB。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好纳赛尔,

    如果 VOD 是指信号的电压摆动,为什么直流增益会影响信号?

    我认为直流增益只会影响线性

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred

    直流增益是眼图的外部边界。 这主要是因为我们有一个或多个长串-因此 DC 增益。 线性有两种类型:直流和交流线性。 交流线性非常重要,比直流线性更难实现。 有关更多信息,请参阅安全文件夹上的 DS320PR810评估结果。

    此致,纳赛尔