This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:5V 电源供电问题

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050014, TIDA-050012, USB-C-PD-DUO-EVM, TPS65987D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081296/tps65987d-issue-with-power-delivery-at-5v

部件号:TPS65987D
线程中讨论的其他部件:Tida-050012USB-C-PD-DUO-EVM测试,TIDA-050014

您好,

我目前正在开发一款产品,该产品将包含 USB-C / USB 电源供电源,并将 TPS65987D 用作 Type-C /电源供电控制器。  该设计使用 TIDA-050012源板参考设计作为实施的一般指南。  我还将 USB-C-PD-DUO-EVM 用作参考,并将其用作 USB-C PD 接收器来测试我们的产品。  

我遇到的问题是,当源/接收器协商5V 电压电平时,在启动某种保护模式之前,不可能在接收器输出上放置超过~1.2A 的负载,从而断开 USB_VBUS。  发生这种情况后,PD 协商将重新启动,接收器将重新启动。  我浏览了 TPS6598x 应用定制工具中的文档和设置,并更改了一些看似重要的内容(欠压跳闸点等),但没有效果。  其他电压(9V,15V,20V)可按我们的全电流要求(3A)正常工作。  我们设计中使用的电源可以在5V 和所有其它电压设置下提供0-3.5A。  直流电子负载正在用作散热器的负载。

当我使用评估源和散热器板执行相同的测试时,如果从应用程序定制工具加载了默认配置,则行为完全相同(在5V /~1.2A 时重新启动,在其它电压设置上工作正常)。  我在电源和散热器之间尝试了一些不同制造商的 USB-C 电缆,但没有变化。

您是否知道为什么我无法达到完全5V/3A,即使使用评估模块也是如此?  如果我在文档或本论坛上遗漏了明显的答案,请提前道歉。

-科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,科林,  

    您能否确认您的 Type-C 和 PD 电流设置为3A?  

    在测试过程中探测 VBUS 和 PPHV 输入将让您知道 PD 控制器 OCP 保护是否正在启动。 如果 PPHV 电压随 VBUS 电压下降,则 DC/DC 转换器是问题所在。 如果 PPHV 保持恒定且 VBUS 下降,则 PD 控制器正在受到某种类型的保护。  

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacob,

    我确认 Type-C 电流和 PD 最大电流均为3A。  当故障发生时,Vbus 下降,而 PPHV 保持恒定,因此 PD 控制器正在触发某种保护。  我们的硬件和开发板的这种行为是相同的。

    谢谢,

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,科林,

    您能否共享项目文件?

    如果现有 PD 合同设置为1.5A,PPHV 路径上的当前限制设置将为1.5A。 您是否有一台 PD 分析仪?

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacob,

    对延迟回复表示歉意。  这一问题的根本原因在于散热器板上,传输散热器功能的 TIDA-050014配置在5V 的最小工作电流请求中的默认值只有0.9A, 这似乎是一个接近这一点的价值正在谈判中,这导致了最初的问题。  将其更改为3A 可解决该问题。

    感谢你的帮助!