对于包含内部弱下拉的引导引脚(如 RX_D*引脚),并且您希望它们为模式0,是否仍需要安装外部2.49k Rlo 电阻器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于包含内部弱下拉的引导引脚(如 RX_D*引脚),并且您希望它们为模式0,是否仍需要安装外部2.49k Rlo 电阻器?
你好,罗斯,
你是对的。 它基于电压,因此只要4级绑带的针脚电压低于0.093xVDDIO,那么绑带将处于模式0。 可能会意外影响此电压的一些因素,如温度,泄漏电流,容差等,但只要您能确保电压保持在该阈值以下,就会正常。 下面 是一个应用说明,其中包含有关此方面的更多信息。
正如你所注意到的,我的前一个回复措辞有误。 建议使用我们的电阻值,但只要您能确保电压保持在表中列出的目标范围内,您就不必使用精确的值。
谢谢,
大卫