This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:除了内部下拉外,外部引导下拉?

Guru**** 2409930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082009/dp83869hm-external-bootstrap-pulldown-in-addition-to-internal-pulldown

部件号:DP83869HM

对于包含内部弱下拉的引导引脚(如 RX_D*引脚),并且您希望它们为模式0,是否仍需要安装外部2.49k Rlo 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗斯,  

    对于4级绑带(RX_D 引脚为),模式0不需要外部电阻器,因为它们有内部下拉电阻器。  

    对于2级绑带,模式0要求外部下拉电阻为2.49千欧。  

    此信息显示在数据表的表9和10中。  

    谢谢,

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意该表显示了外部下拉列表。 但是,该表还显示了0与1的目标电压阈值。 所以我的想法是,如果它是基于电压的,它有内部下拉,那么连接任何外部电阻器都不会通过内部下拉被拉至足够低的电压。 它还将它们标记为“理想”电阻器,而不是“必需”电阻器,因此需要做一些解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗斯,  

    你是对的。 它基于电压,因此只要4级绑带的针脚电压低于0.093xVDDIO,那么绑带将处于模式0。 可能会意外影响此电压的一些因素,如温度,泄漏电流,容差等,但只要您能确保电压保持在该阈值以下,就会正常。 下面 是一个应用说明,其中包含有关此方面的更多信息。  

    正如你所注意到的,我的前一个回复措辞有误。 建议使用我们的电阻值,但只要您能确保电压保持在表中列出的目标范围内,您就不必使用精确的值。  

    谢谢,

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “对于4级绑带(RX_D 针脚是)”。 我从表11中得到的解释是,RX_D0和 RX_D1是4级绑带,代表 PHY_Add[1:0]和 PHY_Add[3:2],但从表12中,RX_D3和 RX_D2是2级绑带,代表 OPMODE_1和 OPMODE_2。 这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗斯,  

    我错了,你的解释是正确的。 数据表第9.5.1节:“Rx_D0和 Rx_D1引脚为4级带引脚。 所有其它绑带销都有两个级别。”

    谢谢,

    大卫