This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS4:特殊电源条件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080868/sn65lvds4-special-power-supply-conditions

部件号:SN65LVDS4

大家好,团队

在 几种情况下,我会对 SN65LVDS4提出一些问题。 我想知道,可能会发生什么:

  • 3.3V 缺失,但提供1.8V 电压
  • 1.8V 缺失,但提供3.3V。
  • 1.8V 缺失,提供3.3V,但输入端存在 LVDS 信号。

我期待着很快收到你的回复。

谢谢,致以诚挚的问候!

ziming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ziming,

    没有3.3V 输出引脚 R 将无法正常工作。 如果没有1.8V 电压,则部件断电且无法正常工作(输入被禁用)。  为确保设备正常运行,建议先启动 VCC,然后应用 VDD 或 VCC,同时应用 VDD (VCC 和 VDD 绑定在一起)。 还建议 VCC 应等于或小于 VDD (如表3所示)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Malik,

    感谢您的回答:) !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik 您好,

    以下提及的任何情形是否会导致设备损坏?

    • 3.3V 缺失,但提供1.8V 电压
    • 1.8V 缺失,但提供3.3V。
    • 1.8V 缺失,提供3.3V,但输入端存在 LVDS 信号。

    谢谢,

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1)不应造成损坏。

    2)不应造成损坏。

    3)损坏很可能会违反设备的广告最高规格。 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速反馈,

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心,如果你还有其他问题,请告诉我。