This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848J:当 RBIAS 为4.87欧姆时有损坏风险

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081035/dp83848j-risk-of-damage-when-rbias-is-4-87ohm

部件号:DP83848J

各位专家:

我的客户错误地将4.87欧姆电阻器连接到了 RBIAS (20针)。 电阻应为4.87千欧。

在这种情况下,预期会产生何种影响。

我们担心,RBIAS 引脚的电阻低于预期,并且有损坏的风险。

感谢您的帮助。

此致,

真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,  

    此配置尚未经过测试,但可能会导致损坏。 请将电阻器切换回4.87千欧,如有必要,请更换设备。  

    谢谢,

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    感谢你的回复。

    我向客户发送了您的建议,并提出了另一个问题。

    请给出建议。

    --

    考虑有关 RBIAS 的答案和其他线索,

    RBIAS 推测,它正在确定用于发送和接收数据的参考电压。

    在我们的主板中,虽然 DP83848安装在主板上,但不使用以太网电路(因为它是一个选件),并且电缆未连接。

    因此,输入/输出没有变化,我们认为这对设备没有影响。

    我们认为,您提到的最坏情况是,所有情况下,除指定的电阻值外,电阻值都是相关的。

    我们的结论如下,这些结论是否正确?

    1)由于参考电压异常,变速器/接收判断标准将发生变化,无法做出正常判断。

    2)由于无法保证操作,如果操作,则在最坏的情况下可能会导致设备故障。

    3)在我们公司,DP83848已安装但未使用,且电缆未连接。 在这种状态下不存在损坏风险。

    --

    我感谢你的大力帮助和合作。

    此致,

    真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,  

    我同意你的结论。 我们无法知道设备是否损坏,因此您可以主动更换设备,或继续使用设备以查看操作是否仍然正常,但我们无法保证正常操作。  

    谢谢,

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    感谢你的回复。

    我将与客户分享您的答案。

    我很奇怪,设备 安装在主板上,并且不使用任何电路,但客户会放心,没有损坏的风险。

    我感谢你的大力帮助和合作。

    此致,

    真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题

    戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    客户对您的建议表示满意。

    让我们结束这条线程。

    我感谢你的大力帮助和合作。

    此致,

    真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听得好。 关闭此线程。  

    谢谢,

    大卫