This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:我是否可以知道 TPIC84125TPWPRQ1和 TPIC84000TPWPRQ1之间的区别?

Guru**** 2770085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081559/tpic8101-may-i-know-the-difference-between-tpic84125tpwprq1-and-tpic84000tpwprq1

部件号:TPIC8101

大家好,团队

有一个很好的新产品,我们可以使用 DIN TI 产品!

1.我是否知道 TPIC84125TPWPRQ1和 TPIC84000TPWPRQ1之间的区别?

2. TPIC84125TPWPRQ1和 TPIC84000TPWPRQ1是 P2P?

3.  TPIC84125TPWPRQ1和 TPIC84000TPWPRQ1在数据表中似乎是相同的 IC,但我不确定,THx

https://www.ti.com/lit/ml/slds175/slds175.pdf?ts=1646204287628&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DTPIC84125TPWPRQ1%2526nr%253D6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyogo,

    感谢您的发帖。  
    TPIC84125-Q1和 TPIC840-Q1属于不同的业务部门,我不确定他们使用的 E2E 论坛是什么。
    我将与他们联系,了解如何获得您所寻找的答案,并在收到他们的反馈后更新此主题。

    此致,
    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,米勒,

    谢谢! 等待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kygo,
    他们至今没有反馈。 我将在明天提供另一个更新。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kygo,

     另一个小组没有答复。
    我将关闭此线程,并通过 电子邮件将产品线的联系信息发送至您的 TI 地址。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,米勒,

    因为  TPIC84125TPWPRQ1 缺货!

    客户正在寻找更换   TPIC84125TPWPRQ1 !

    请帮助建议 TI 解决方案,THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kygo,

    正如我所说,TPIC84125和 TPIC84100 得到了另一个业务部门的支持。
    最好从他们那里获得备选部件建议。
    我将以私人消息的形式向您发送该业务部门的联系信息。
    此致,
    约翰