This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994QNEVM:TPS65994QNEVM 应用定制工具

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081709/tps65994qfnevm-tps65994qfnevm-application-customization-tool

部件号:TPS65994QNEVM
“线程”中讨论的其它部件:TPS65994TPS65988

大家好:

   3天前,我在 TI 网站上申请了 tps65994应用定制工具,  

但我没有收到任何回复,有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我看不到您的请求。 您能否提供有关终端设备的一些信息以及您希望如何使用 PD 控制器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的终端 设备 将是多通道 USB c PD 充电器, 我们需要应用程序定制工具来配置 tps65994,能否帮助您获取该工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TPS65994适用于 USB4和 Thunderbolt 4 (TBT4) PD3.0 应用。 如果您的系统未实施 USB4,我很遗憾无法授予您访问 GUI 和配置工具的权限。 我建议使用 TPS65988,它是另一个双端口 USB Type-C PD 控制器,可能更适合多通道 USB PD 充电器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      是的,我知道,USB4将是下一阶段产品,但现在我们只使用 USB PD,如果您不能,我们已经购买了 Mouser 形式的 TPS65994 EVM

    提供  GUI 和配置工具,EVM 将无法工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是,由于您没有关注这一代的英特尔 USB4参考设计,我们无法授予您访问该工具的权限。 对此造成的不便,我深表歉意。