This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MLVD20XEVM:无法获取板以进行传输

Guru**** 2759095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081986/mlvd20xevm-cannot-get-board-to-transmit

部件号:MLVD20XEVM
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,我是第一次尝试使用这个评估板。 我无法在使用 KeySight U2761A 函数发生器的任何电路板上获得输出。  

此时我要做的是通过 J6从 LVD205获得输出,通过将 W1 和 W4跳至 VCC,我将 VCC 和 VCC 01连接在一起,以及两个接地。  据我所知,它应该启用传输并禁用接收。 205的引脚4已被验证为高电平,芯片的电源也是如此。

此时,J2的输入是一个方波,3MHz,+2V/-1V 电压水平。 VCC = 3.3VDC。  

P2的输出分别为0.5 VDC 和1.3 VDC。  

我甚至尝试将输入连接到 VCC,然后连接到 GND 以查看输出是否会更改状态,但 这也没有显示输出状态的任何更改。   

在闲置时,主板的电流为32mA,这对我来说似乎是正常的。  

有什么想法我可能会在这里错过什么? 操作似乎应该比较简单。 我想我已经尝试了所有东西。 为什么传输不启用?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以尝试 使用+2V/0V 电压电平吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可以的话我会来的。 我还在使用一个50欧姆的5向分路器,从评估板上游大约8英寸,这似乎会毁灭我的接地参考,所以我得到一个对称于 GND 的信号,不管我给它放置了什么偏移。  

    所以我发现我必须绕过分流器并启动功能发生器,以使我的电压水平超过最小电压,从而改变输出状态。 主板没有什么问题。  

    我将分流器放回原来的位置,并将输入端接电阻器从50欧姆更改为121欧姆,以查看是否可以达到所需的幅度。 我的距离更近,但还不足以达到临界值。  

    所以,如果你对我更换输入端接电阻有任何意见,我想听听。 我不是射频的家伙,而是被付钱假装我是一个射频的家伙。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的分流器似乎是 AC 耦合还是缓冲? 在任何一种情况下,更改 R3都会提高信号水平,但会产生一条不平衡的传输线路,这可能会导致信号/反射失真,假设它具有50欧姆的输出端接。 您尝试执行哪种测试? 如果只能正常工作,您是否有一个 AWG 可供使用?