This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:数据信号的连接

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081855/sn65dsi85-connection-of-data-signals

部件号:SN65DSI85

大家好,团队

是否可以用这种方式连接数据信号?

DSI-D3-P―――――Ω DA2P A_Y2P――――― A-Y3P
DSI-D3-N――――― DA2N A_Y2N――――― A-Y3N
DSI-D2-P―――――Ω DA1P A_Y1P――――― A-Y2P
DSI-D2-N――――― DA1N A_Y1N――――― A-Y2N
DSI-D1-P―――――Ω DA3P A_Y3P――――― A-Y1P
DSI-D1-N――――― DA3N A_Y3N――――― A-Y1N
DSI-CLK-P―――――Ω DACP A_CLKP――――― A-CLKP
DSI-CLK-N――――― DACN A_CLKN――――― A-CLKN

此致,

马萨卡苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masakazu 山

    请参阅 DSI85数据表的7.4.5 LVDS 输出格式部分。  这取决于 LCD 面板是否支持通道交换输出格式。

    谢谢
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,戴维-桑,

    感谢您的确认。

    我告诉我的客户。

    此致,

    马萨卡苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,David San,

    客户询问是否只能更改 SN65DSI85ZQER 中的数据行。

    如您所见,输入和输出是相同的数字,并连接到不同的通道。

    如果 SN65DSI85按数据通道的顺序进行了一些处理,那么换用数据通道的顺序不是一个好主意,是不是?

    请告诉我们您的想法。

    此致,

    马萨卡苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masakazu 山

    只要输入数据通道顺序与输出数据通道顺序匹配,我就不会认为这是一个问题。

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,戴维-桑,

    我理解。

    谢谢您的支持。

    此致,

    马萨卡苏