This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:USB 3.0记忆棒识别错误

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080340/tusb8041-usb-3-0-memory-stick-recognition-error

部件号:TUSB8041

TI 专家您好,

我们正在使用 USB 集线器(TUSB8041),如下所示。

我们生产了100件,但2件有 USB 识别缺陷。

 使用3个下游端口。  USB 2.0记忆棒可以识别它。 USB 3.0记忆棒导致所有下游端口出现错误。

 窗口的设备管理器将记忆棒识别为正常。  但是,在 Windows 的文件资源管理 器中,记忆棒的名称显示方式不同,无法打开。

您是否经历过这些症状?

您能预测问题的原因吗?

请检查此问题。

谢谢你。

Downey Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,道尼,

    您能否分享设备管理器中报告的内容?  此外,是否可以安装 usbview.exe 或 USB 设备树 Viewer.exe 等工具,它们可以共享该树超高速部分的屏幕截图?  故障装置似乎存在信号质量问题。  您能否分享集线器下面的散热垫的外观?  此连接可能会影响信号质量。

    此外,请提供示意图。

    谢谢,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JMMN,

    由于原理图的安全性,我会直接向您发送信息。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我直接回答了。

    此致,

    JMMN