This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:寄存器设置

Guru**** 2923770 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TUSB8044AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081369/tusb8044a-register-setting

部件号:TUSB8044A

大家好,团队

 

我的客户正在考虑将 TUSB8044A 与 AM437x 配合使用,并对注册设置方法有疑问。

请看下面的内容。

请注意,客户正在参考  TUSB8044AEVM 设计。

[Q1]他们可能需要从默认值更改寄存器设置。

根据 TUSB8044AEVM 用户指南,配置寄存器的初始设置似乎是通过 EEPROM 完成的。

但是,客户不想在最终设计上实施 EEPROM。

是否可以通过 I2C 更改 MPU 设置,而不使用 EEPROM?

 

[Q2-A]如果问题1的答案是“是”,那么我们该怎么办?

是否有任何材料显示步骤?

 

[Q2-b]如果问题2的答案是“否”,那么这是否意味着需要实现 EEPROM (如 EVM)?

当无法通过 MPU 更改注册设置时,您能否分享我们如何更改注册设置?

 

此致,

库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi,

    TUSB8044A 可以由 SMBus/I2C 主机配置。  如果 SMBUSz 引脚设置为低,则集线器将等待 SMBus / I2C 主机配置,配置完成后,SMBus / I2C 主机将在集线器寄存器中设置 cfgActive 位,集线器将准备好连接。  有关详细信息,请参阅数据表中的第8.4.1和8.4.4节。  请注意,SDA/SCL 引脚上有内部下拉功能,这些功能可能会影响系统 I2C 总线信号级别。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JMMN,

     

    非常感谢您的及时回复。

    我对 SW 透视不是很熟悉,所以我可以在下面确认吗?

     

    • 在这种情况下,SMBus/I2C 主机表示 AM437x
    • 在这种情况下,集线器是指 TUSB8044A
    • 可以在没有 EEPROM 的情况下更改残留设置,但通过 I2C 通过 AM437x 更改残留设置

     

    此致,

    库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 ,应该可以使用 AM437x 配置 TUSB8044A。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JMMN,

    数据表中提到  TUSB8044A 可以通过外部 I2C EEPROM 或 SMBus 进行配置。 据我了解,I2C 和 SMBus 兼容 ,但不兼容。 您的意思是 TUSB8044A 可以由 SMBus 配置吗? 还是也可以通过 I2C 访问?

    此外,您能否就以下评论提供更多的解释? 您是指 I2C (还是 SMBus?) 由于内部下拉,连接到 TUSB8044A SDA/SCL 的总线信号水平可能较低?  

    [引用 userid="9945" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forume/1081369/tusb8044a-register-setting/400368#4003683"]请注意 SDA/SCL 引脚上有内部下拉菜单,这些下拉菜单可能会影响系统 I2C 总线信号级别。

    此致,

    库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM437x I2C 接口很可能会满足 SMBus 主机要求,大多数控制器都能满足这些要求。

     您是指 I2C (还是 SMBus?) 由于内部下拉,连接到 TUSB8044A SDA/SCL 的总线信号水平可能较低?  

    [JMMN] 是的,这是正确的。  SDA/SCL 需要强抽拉(1K - 2K)

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JMMN,

    非常感谢! 我还有几个问题需要脱机讨论。 请允许我通过电子邮件与您联系。

    此致,

    库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库鲁米,您好!

    我们可以使用 E2E 上的消息传递功能脱机通信。  请接受我朋友的请求。

    此致,

    JMMN