This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86EVM:EVM 设计文件

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86EVM, HD3SS460EVM-SRC, TPS65982-EVM, HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082051/sn65dsi86evm-evm-design-files

部件号:SN65DSI86EVM
线程中讨论的其他部件: HD3SS460EVM-SRCTPS65982-EVMHD3SS460

您好,是否要提供 SN65DSI86EVM,TPS65982-EVM 和 HD3SS460EVM-SRC 的 OrCAD 设计文件?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我向您发送了 DSI86和 HD3SS460的设计文件,请检查。  

    我还将此线程发送给我们的 PD 控制器团队,以获得他们对 TPS65982-EVM 板文件的支持。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰,

    我们没有 OrCAD 版本,但我可以在下周提供 Altium 版本,

    此致,

    卡盘