This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:通过寄存器设置 VOD 和 DEM

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081137/lmh1297-vod-and-dem-setting-by-register

部件号:LMH1297

您好,专家,

我对 LMH12997的 VOD 配置值和通过注册的 DEM 有疑问。
我已经通过注册 此线程上的 VOD 和 DEM 确认了可配置设置

在此线程中,我确认 VOD 和 DEM 可以配置为以下参数
VOD="000","010","100","110"
DEM = “000”,“010”,“111”

但我无法找到 关于寄存器设置和配置值之间的对应关系的任何描述,如下所示。

你会告诉我吗?


谢谢,致以诚挚的问候!
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请注意数据表的图6和7:

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,纳萨尔-桑,

    感谢你的回复。

    您提供的数据显示 VOD 设置为0到7,但寄存器为 “000”,“010”,“100”,“110”。
    如果我们将此寄存器转换为十进制,它将为“0”,“2”,“4”,“6”。

    我们能否将此转换后的寄存器值应用于此图表?
    此外,我是否可以用同样的方法来考虑德国马克?

    顺便说一下,我从你们那里听说除了 
    寄存器设置之外,没有中间设置。
    但是,您的“出品”图表似乎有中间值。
    您是否会告诉我为什么即使无法配置也会有中等收费设置值?


    此致,
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi-san,

    1)。 是的,您可以将这两个数字应用于 VOD 和 DEM。 这些通常是有价值的。

    2)。 你是对的,没有中间值。 这些图形连接了这些离散值,没有中间值。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,纳赛尔-桑,

    感谢 您的解释。
    我理解。

    谢谢,致以诚挚的问候!
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kuramochi-san,

    我们正在关闭此案例。

    此致,纳赛尔