This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB31:电流消耗

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082087/ts3usb31-current-consumption

部件号:TS3USB31

团队,

在以下情况下,我们的客户要求获得 TS3USB31所需的电流。

VCC = 3.8伏

o\= 1,已禁用

D+/D-=低

我在数据表中看不到这种规格或类似规格。  可以帮帮我吗?

谢谢,
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大+-1uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩,

    我在数据表顶部看到了1uA,但 OE 是否拉高了?  我们在数据表中写下这一信息的方式非常不寻常。   

    它说“低功耗”

    我们通常会说

    “低功耗模式下的功耗”或“禁用时的功耗”

    谢谢,

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它表示关闭,表示 OE 被拉高。  

    每个系统用户都可以使用不同的风格编写数据表。 我不知道该数据表的所有者是谁,它是非常旧的设备。

    此致

    布莱恩