This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS213:一些资格认证问题

Guru**** 2906800 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080349/hd3ss213-some-qualification-questions

部件号:HD3SS213
“线程:测试”中讨论的其它部件,

1)设备的最低存储温度是多少? (仅1个可订购...HD3SS213ZXHR)

2)什么是“推荐回流配置文件”? (我认为“MSL 评级和回流配置文件”文档提供了给定 MSL 评级的“已测试”回流配置文件。 这应该是好的。

3) Autoclave (自动保存),121C,96小时测试是否在2个月完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1)设备的最低存储温度是多少? (仅1个可订购...HD3SS213ZXHR)

    我能找到的最佳资源是产品保质期常见问题,其中包含一些白皮书 ,https://www.ti.com/support-quality/faqs/product-shelf-life-faqs.html

    2)什么是“推荐回流配置文件”? (我认为“MSL 评级和回流配置文件”文档提供了给定 MSL 评级的“已测试”回流配置文件。 这应该是好的。

    他们可以使用此链接 https://www.ti.com/packaging/docs/mslsearch.tsp 检查 MSL 信息。  

    3) Autoclave (自动保存),121C,96小时测试是否在2个月完成?

    HD3SS213是 TI 企业级的 QBS。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    您能否通过设计确认最小存储温度? 此 E2E 在逻辑器件上的℃为-65 μ m
    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930475/sn65hvd233-q1-minimum-storage-temperature

    我不理解 QBS 对 TI 企业的意义。
    您是否知道 Autoclave 121C 96小时测试的大气压力是多少?
    如果不是,您可以指导我查看规格文档吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    让我在内部检查一下,并就这个问题向您反馈。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    最小存储温度为-65C。  

    QBS 是指通过相似性来获得资格。 因此,此设备与 TI 企业版的另一台设备“相似性”,因此,此设备不必经过 Autoclave 夸脱。

    谢谢
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    感谢。 只需进行一次跟进,您能确认另一台设备的 ATM (大气压力- 1 atm 是海平面)是在测试的,我们正在使用哪台设备进行 QBS 测试?

    谢谢,

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren

    让我检查一下,并返回给你。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren

    此 HD3SS213ZXH 是与许多其它设备进行 nfBGA 转换的一部分。 从我可以跟踪的内容来看,QBS 设备似乎是在2台 ATM 上完成的。

    谢谢

    大卫