This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3202:HD3SS3202与放大器之间的可更换性;TUSB542

Guru**** 2929540 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3202, TUSB542, HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081492/hd3ss3202-replaceability-between-hd3ss3202-tusb542

部件号:HD3SS3202
“线程”中讨论的其它部件: TUSB542HD3SS6126

你(们)好

因为我正在评估是否可以使用 HD3SS3202 (MUX)替换 TUSB542 (驱动程序 mux),所以我想问您是否有有关此主题的材料? 或者,我应该注意到这种比较中的哪些内容?

您能否向我提供以下信息? 谢谢。

1. TUSB542和 HD3SS3202的宜必思型号

TUSB542的 Si 参数如下(或 S 参数曲线更好)
*带宽

*插入损耗@ 2.5GHz

*串扰@ 2.5GHz

*关闭隔离@ 2.5GHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    使用 HD3SS3202而不是 TUSB542确实取决于连接器和 USB 主机/端点之间的印刷电路板跟踪。 您有一个方框图,我可以查看吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     下面是方框图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 IPQ9500到后部和前部连接器的计划轨迹长度是多少。 我建议使用 HD3SS6126 (USB3+USB2 mux)代替 HD3SS3202并分离 USB2 mux。 请记住,TUSB542设备需要由 PD 或 CC 控制器控制。  

    此外,在您的设计中,目前只有一个 USB-C 连接器可以同时工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     计划的迹线约为6000~6200 mil,工作速度 为5Gb/秒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此应用程序中,您需要在连接器附近使用 TUSB542。