This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:MIPI DSI 至 RGB 并行桥

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS822, SN65DSI83, DS90UB926Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081721/sn65dsi85-mipi-dsi-to-rgb-parallel-bridge

部件号:SN65DSI85
线程中讨论的其他部件:SN65LVDS822SN65DSI83DS90UB926Q-Q1

你(们)好  

由于 i.MX8M Nano 仅具有 MIPI DSI 显示端口,我们正在寻找用于 MIPI DSI 到 RGB Parallel 的桥接 IC。

请您向我们推荐一个吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有两种 IC 解决方案可从 MIPI DSI 转换为 RGB。

    SN65DSI83 + SN65LVDS822

    您还可以将 FPD-Link III 解决方案与 DS90UB941AS-Q + DS90UB926Q-Q1配合使用。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大卫

    感谢您的建议

    我还在寻找 DP1到 VGA 和 eDP 到 LVDS 产品

    你有没有建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是,我们没有 DP 转 VGA 或 eDP 转 LVDS 解决方案。

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大卫

    明白了,谢谢