This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:SNLU268

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR810, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081700/ds160pr410-snlu268

部件号:DS160PR410
线程中讨论的其他部件:DS160PR810

尊敬的  TI 员工

我 正在寻找  DS160PR810编程指南(SNLU268),并了解 DS160PR810数据表中提到的 PCI-Express 4.0驱动程序的 EEPROM 编程(SNLA342)文档。 可以共享这些文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,米尼奥,

    请使用以下链接查找这两个文档。

    https://www.ti.com/product/DS160PR410?keyMatch=DS160PR410&tisearch=search-everything&usecase=GPN#tech-docs

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我输入的部件名称不正确。

    DS160PR410 --> DS160PR810

    在您发送的链接中,我找到了文档 SNLU255 (编程指南 ds160pr410)。

    =================================================

    在哪里可以找到 SNLU268 (编程指南 ds160pr810)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,米尼奥,

    DS160PR810是 PCIe Gen4设计文件的一部分。  我相信您之前已请求访问 DS160PR410设计文档。 您很快就会收到一封电子邮件,其中包含下载 PCIe4驱动程序设计和数据表文件的说明,其中包括 DS160PR810编程指南。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。