Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, P82B96
“线程”中讨论的其它部件:TCA9548A,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, P82B96
使用您提供的数字,我将执行以下计算:
我假设1米或电缆。 您必须调整此设置以达到所需的大小。 CB= 46pF VCCM=VCCB=VCCM=5V

A. 从动时 SCL 的有效延迟= 353.42 ns

RSC=RmCm=44ns RbCb=20.24 ns
B. 主中继器 SCL 的有效延迟= 328.168
![]()
C. 主控 SDA 的有效延迟= 323.768
硕士低时效>=(1300+A-B+C)
硕士低时效>= 1649.02 ns
您仍可以将主中继器设置为高,使其最小为600 ns。 这将使您的总周期>=(1649.02+600)= 2249.02 ns 或频率>= 444 kHz。
包括328 ns 时钟拉伸效应在内的实际总线时钟周期使您的最大频率等于388 kHz。
随着电缆尺寸的增加,这种频率将发生变化,并且会变得更低。 请记住,仅仅设定大师级的训练,以这些速度进行沟通并不重要。 实际上,您必须将较低的时间更改为至少比最低较低的时间(1649.02 ns)高。
希望这能让人了解如何调整此设备。 如果您有任何疑问,请告诉我。
最佳
克里斯