This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:设备之间的主要区别

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081693/sn65hvd230-major-difference-between-devices

部件号:SN65HVD230

您好,Team,  

不幸的  是,我的客户最初使用的设备 SN65HVD230DR 已经没有库存。 但是,他们发现了“SN65HVD230MDREP”和“SN65HVD230QDG4Q1”等替代方案。

所有这些组件的数据表都相似,似乎与引脚兼容。 因此,他们试图使用这些替代品代替他们使用的原部件。

问题是他们的 CAN 总线系统无法与这些备选 CAN 收发器配合使用。 您能否分享这些 OPK 之间的区别?

此致,

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan,您好!

    您可以分享原理图吗? 如果您想脱机共享此内容  ,可以通过 c-ayoub@ti.com 向我发送电子邮件。 未来将有一个仅供 TI 员工使用的内部论坛。 您可以在此处发布问题,以便公众无法使用。

    最佳

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chris,

    祝你度过美好的一天,感谢你的回应。

    我会询问我的客户,并在收到回复后尽快通知您。

    此致,

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心,

    我会等待您的回复。

    最佳

    克里斯