This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV-Q1:我们能否帮助回顾原理图设计?

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081948/tcan1042hgv-q1-can-we-help-review-schematic-diagram-designing

部件号:TCAN1042HGV-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    以下是我的示意图回顾:

    • 示意图上的引脚与数据表上的引脚匹配: 正确
    • 分离电容器包括在内且价值很高: 数据表建议在 VCC 主电源输出附近再增加4.7 UF 总容量电容。 你现在拥有的100 nF 耳罩是好的。 确保它们尽可能靠近 VCC 和 VIO 针脚。
    • 待机插针状态良好。 在当前使用 R695 DNI 设置的情况下,设备将固定在正常模式下。
    • TX 上的方向不正确。 它应该进入设备。

    CAN 总线

    • 端接电阻器包括在内且价值很高: R54和 R55看起来是 DNI。 如果这是端接节点,则需要端接电阻器。  如果这是一个介于节点之间的节点,则只要末节长度较短,就不需要它们。
    • 分体电容器不是必需的,但如果要使用分体端接(两个60欧姆电阻器),也可以包括它。 分离电容器的值良好。
    • 额外的过滤电容器的价值很高。
    • CMC 放置不理想。 CMC 应位于 CANH 和 CANL 引脚与终端电阻器之间。 这应该是 CAN 总线上的第一件事。 CMC 有助于降低共模噪音,所有这些额外组件都将影响其性能。
    • 电视二极管良好。 只需确保它们与信号路径保持紧密和一致。

    最佳

    克里斯