This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:DP83822HF

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081450/dp83822hf-dp83822hf

部件号:DP83822HF

您好,

我想连接 RGMII 模式,但不知道如何连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evgeny,您好!  

    有关 RGMII 模式的信息,请参阅数据表第8.4.1.3节。 图8-7说明了如何将 DP83822HF 连接到 MAC。  

    谢谢,

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望 PHY 在 RGMII 接口中运行,根据数据表,我认为如下:
    没关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evgeny,您好!  

    是的,这是正确的。 确保将引脚28配置为模式2或3引导以启用 RGMII 模式。 同时确保将引脚26置于模式1中以设置25MHz 参考时钟。  

    谢谢,

    大卫