This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:CTLE 可在2.5GHz 下提高咨询价值

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081456/ds160pr410-ctle-boosts-up-value-consult-at-2-5ghz

部件号:DS160PR410

大家好,团队

客户正在咨询2.5GHz 的确切升压值是多少,请您帮助我们了解这一点吗? 以下 D/S 数字不是很清楚。 谢谢。

最佳

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley,

    最小-1dB 和最大3.4dB。

    此致,纳赛尔。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好纳赛尔,

    但我在下面所示的 D/S 中看到,在2.5GHz 的情况下,D/S 接近8dB。 为什么这里有一些不同? 谢谢。

    最佳

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley,

    很抱歉,我正在查看另一个部件的图表。 请注意以下内容。 这是实际测量值,最大值约为8-10dB。

    此致,纳赛尔