This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3085E:区别是什么?#39

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081861/sn65hvd3085e-what-s-the-difference

部件号:SN65HVD3085E
“线程”中讨论的其它部件:THVD1520

您好,

我的客户正面临有关 SN65HVD3085EDR 的长时间交货问题。

相反,他们可以获得 THVD1520DR。

目前,他们的设计是否可以   THVD1520DR 代替 SN65HVD3085EDR ,而无需修改,也不会带来风险?
如果有任何不同,请告诉我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshihiko,

    简单的答案是肯定的-您应该能够实施 THVD1520DR 来代替 SN65HVD3085EDR,而无需在大多数应用中进行修改。 THVD1520DR 具有相同的引脚,其主要区别在于 THVD1520DR 具有更宽的滞后曲线,从而使其对可能导致故障的事件具有更大的抗扰性,THVD1520消耗的功率略低, THVD1520支持高达10Mbps (但 支持 更低的速率)  

    答案越长,但 由于 THVD1520可以支持更高的数据速率,因为它的过渡边缘越快,这意味着即使以上述两种设备都可以处理的数据速率使用 THVD1520,其能耗也就越高 由于其更快的边缘切换速度,带宽也会出现。 如果系统端接(总线每端120欧姆,节点之间有120个特性阻抗路径/电缆),则不应太担心这些更快的边缘速率。 如果系统未终止,则需要检查信号路径长度,节点数和数据速率等因素,以查看是否为1。 传输线路效果需要考虑哪些频段的数据信号和2。线路上的反射是否足够大,足以损坏数据?  

    因此,从本质上讲,如果系统被端接 (电缆两端两个 RS-485节点上的120欧姆电阻器,从 A 到 B (如果只有两个以上的节点需要端接线路的极端端) 变速器线路的特性阻抗为~120欧姆,因此不应该有太多问题。 但是,还有一件事需要注意,除了终端电阻器和收发器之外,A/B 总线是否还添加了其他任何内容,因为这可能会影响 设备的内部磁滞,并可能改变操作。 但通常,如果两种产品都用于典型的 RS-485端接应用,则可以丢弃更换部件。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森