This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:RS232收发器功耗

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081319/trs3122e-rs232-transceiver-power-consumption

部件号:TRS3122E
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

是否有人能帮助提供有关静态和关闭模式下的电流消耗性能的信息?

数据表显示了其数量,但我们的测试条件不同,例如/FORCEOFF 和 FORCEON 引脚。

我们的测试结果是在怠速模式下为4.4mA,30秒后变为0.3mA。

有谁能帮助澄清这一点?

谢谢。

下面是我们的示意图。

从数据表中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,雷克斯,

    ICC (静态)是指收发器通电时,但不会在无负载情况下驱动任何信号。

    ICC (关闭)是指设备通电时,但/FORCEOFF = GND,关闭内部驱动/接收电路以节省电源。  

    这些数据表参数是通过这种方式定义的。 当您更改这些参数的测试条件时,您不再测试数据表中列出的参数。  

    [引用 userid="499445" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081319/trs3122e-RS232-transcrer-power consumptions"],我们的测试结果是闲置模式下为4.4mA,30秒后变为0.3mA。

    在怠速(静态)和 VCC = 3.0V ~ 3.6V 时,无负载时 ICC 通常为0.7mA。 我们是否知道收发器的被测设备引脚上存在负载? 在空闲状态下,收发器将根据 UART 的空闲输入输出高信号或低信号。 这将使收发器远离不确定区域,但也会消耗电流,因为被测设备上存在负载。 只有经过30秒后,驱动器输出才会进入高 Z 状态,从而降低所有电流消耗。  

    0.3mA >> 0.4uA 典型电流(关闭),但您的设置的测试条件不同。 使用自动断电加电模式时,数据表没有 ICC (关)电流的测试用例。 因此,您可以按照/FORCEOFF 条件设置/FORCEOFF = GND 来测试设备,以查看是否通过 ICC 测量<10uA。

    此致,

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,泰勒

    感谢你的回复。

    我们将再次确认负载是否存在。

    另一个问题是,您能否帮助解释数据表中的以下陈述?

    它表示,30年代后,电流将下降到0.5 uA,在与我们设计相同的测试条件下自动关闭充油泵。

    但是,30多岁后我们得到了0.3毫安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,雷克斯,

    在自动断电期间,您使用什么精确的测试设置来测量供电电流?  

    此致,

    泰勒