This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752D:关于 IBIS 模型

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C752D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081084/tl16c752d-about-ibis-model

部件号:TL16C752D
“线程”中讨论的其它部件: TL16C752B

大家好,团队

我正在寻找 TL16C752D 的 IBIS 模型。
在产品页面上,有一个 TL16C752B 的 IBIS 模型,但数据表和特性不同。
如果您有最新的型号,请提供。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    当我研究这个问题时,我想问一下你会如何使用这种宜必思模型?  

    此致,

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,泰勒

    感谢您的回复。
    我希望您进行调查。
    我不知道它的目的是什么,因为它是我的一个客户要求的。
    客户表示在使用  TL16C752B 的 IBIS 模型进行模拟时,颜色太多了,所以他想用实际模型进行模拟。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在泰勒正在研究这一问题时,我要说,如果尚未创建模型,它将不得不进入一个队列,这个队列中有很多部分,现在已经很长了。 你能详细说明你的意思是“颜色太多了”吗?

    此致,

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    感谢你的回复。

    你能解释一下你的意思是“颜色太多了”。 现在,我们没有用于“D”版设备的 IBIS 模型。 我认为 IBIS 模型通常用于 设备的 I-V 模拟特征。 对于 UART,我们通常不会驱动模拟信号,而是更关注数字应用,因此对于 UART 设备,IBIS 模型非常少见。  

    此致,

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,泰勒

    感谢你的回复。
    我知道你没有模型。
     “颜色太少。”表示波形被四舍五入。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    我想确认 TL16C752B 的 IBIS 模型仍是您的优先考虑事项吗? 如果是,我可以联系必要的工程师继续此过程。 埃里克说过的话,可能需要很长时间才能处理。 我没有确切的时间框架,可以在 TI.com 上找到,但预计会有很长的延迟。  

    如果没有,我们可以关闭此线程。

    此致,

    泰勒