This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP149:将 TMDS171替换为 SNx5DP149

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080249/sn65dp149-replacement-of-tmds171-with-snx5dp149

部件号:SN65DP149
“线程:TMDS171”中讨论的其它部件

你好,团队

我有疑问。

我们目前正在使用 TMDS171设计 HDMI (1.4b)中继器板。

但是,由于可用性问题,我们正在考虑将其替换为 SNx5DP149系列。

是否可以通过交流耦合 TMDS 通道并更换周围电路来使用它?
为此,我将专门重建主板。

谢谢你。

马鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马鲁-桑

    直流耦合 HDMI 源期望看到3.3V 共模电压,该电压通常由 TMDS171 RX 提供,但现在在切换到 DP149时被交流耦合盖阻止。 因此,在这种情况下,您需要提供外部3.3V 共模电压,如下所示。

    请注意,外部 Rterm 和 DP149内部终端会产生双端接,因此会将信号减少到 DP149输入。 Rterm 值为50 Ω 通常适用于所有 HDMI TX,但也会将信号幅值的一半剪切为 DP149。 如果您使用的是50 Ω,则可能需要增加 HDMI 发射器的电压摆动,以补偿双端接。 您可以使用更大的 Rterm 来最小化双端接的影响,Rterm 使用的最大值将取决于 HDMI TX 功能。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴维先生。

    很抱歉耽误你的回复。
    我明白了。

    1)需要交流耦合。
    2)如果使用交流耦合,则还需要向上拉 TX 侧。
    3)如果 TX 侧也被拉起,则 TX 侧的驱动能力必须较高。
    4)需要根据驱动能力调整拉拔。

    非常感谢。 我学到了很多。

    马鲁