This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:中小型企业中的施密特触发器

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081622/tca9555-schmitt-trigger-in-smb

部件号:TCA9555

大家好,团队

 TCA9555的 SMB 内部是否有施密特触发器?

此致,

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您对 SMB 的意思,但我们 I2C 目标设备的 SDA/SCL 使用 CMOS 输入和轻微滞后。 之后,我们会根据 I2C 规范的要求过滤信号,以实现50 ns 的光亮(同样,只有 I2C 目标设备具有此功能并对此进行重新测试)。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bobby,

    在 TCA9555PWR (写入模式,使用长开电缆从 BMC 写入 TCA9555PWR)测试 SMB CLK 信号时,我们检测到无法解析的非单路波形。 因此,客户想知道  TCA9555PWR CLK 针脚设计是否采用施密特触发器。

    此致,

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号中的这一步可能来自 I2C 总线上的 Pass-FET。 我愿意打赌您的系统有某种类型的通过 FET 电平转换器或 I2C 开关/mux 导致信号短路。 由于您的跌落时间似乎是~23 ns,因此该步长可能短于50 ns,因此这不会导致 I2C 总线(或我们的设备)出现问题。

    -鲍比