This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848YB:RJ45连接器

Guru**** 2557960 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848YB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081648/dp83848yb-rj45-connector

部件号:DP83848YB

大家好,团队

我们的客户希望设计一款采用10/100BT 技术的新型主板。 由于我们有 DP83848YB 的库存,他选择了这种设备。但是,应用手册中建议的磁力不可用,有些已经过时了。 他 想知道哪种连接器最适合具有集成磁性的 DP83848YB RJ45连接器。 他正在考虑 使用 Wurth 7499511440。 请确认该磁体是否适用于  DP83848YB

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    符合 数据表7.2.1.4节中列出的要求的任何 RJ45连接器都将正常工作。 您列出的设备似乎符合这些规格,因此 情况良好。

    谢谢,

    大卫