This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:晶体要求

Guru**** 2932810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081544/dp83826e-requirements-for-crystal

部件号:DP83826E

大家好,团队


此设备的 DP83826数据表列出了用作50Ω Ω MAX 的晶体的等效串联电阻。 晶体客户考虑采用的规格为60Ω Ω 最大,这似乎不适合。
晶体制造商评论说,只要负电阻至少是等效串联电阻值的5倍,振荡稳定性状态就不会出现问题。

使用它是否有任何问题?

此致,

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hideki,  

    这不应该是一个问题。 我们有这个规格的一个小边距,因此60欧姆应该是好的。  

    谢谢,

    大卫