This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:以太网 PHY

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620, DP83630, DP83822HF, DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081459/dp83620-ethernet-phy

部件号:DP83620
本文档中讨论的其他部件: DP83630, DP83822HF, DP83822IF

大家好,团队

我们希望您能在下面就我们客户的咨询提供帮助。

我的 CPU 支持一个 MII 接口。 我需要提供10/100 Base Tx 和100Base FX 接口,但只有一个接口需要在任何给定时间运行,我应该能够使用简单的方法进行选择。 如何使用 DP83620或 DP83630实现此目的? 您还可以建议除 DP83620/DP83630之外的任何其他以太网 PHY 实现相同目的。 也允许使用两个独立的 phy,但选择应该简单。

此致。

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,  

    这应该是可能的。 您可以使用一个 PHY 和一个 mux 或两个 PHY 执行此操作,这两个 PHY 都 可以正常工作。 寄存器配置可用于启用/禁用100BASE-FX 操作。 我们建议使用 DP83822HF 或  DP83822IF  代替 DP83630,因为它是较新的部件。  

    谢谢,

    大卫