This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:Rx 信号有长"上升时间"-是否仍要加速?

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6526, DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081443/dp83867is-rx-signals-have-long-rise-time---anyway-to-speed-up

部件号:DP83867IS
线程中讨论的其他部件:AM6526

在使用 AM6526和 DP83867IS 的应用中,AM6526 SR2.1数据表要求转换率在2.65~5V/ns 范围内。
从这篇 E2E 文章中,这项要求来自 JEDEC 规范,而不是 AM6526 MAC 的限制。

已测量以下信号以确认转换率:

Rx_CLK
Rx_CTRL
Rx_D[3:0]

测得的转换率为1.27~1.67V/ns。

是否有任何设置可用于增加这些信号的驱动强度?
在设计的这一阶段,无法进行主板布局修订...

(设备距离只有1厘米,迹线长度仅为33毫米)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达伦,您好!

    我唯一能想到的是尝试调整 MAC I/O 的阻抗控制。 您可以在寄存器0x170的位0-4中找到此设置。 查看降低此阻抗是否会增加回转速率。  

    谢谢,

    大卫