This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:TCA9545A 未通电时 I2C 事务

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9545A, TCA4311A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081117/tca9545a-i2c-transactions-when-tca9545a-is-not-powered

部件号:TCA9545A
“线程”中讨论的其它部件: TCA4311A

你(们)好

我们在以下配置中使用 TCA9545A (参见下图),TCA9545A 和主 I2C 控制器由 VCC_1供电,输出端口上的设备由 VCC_2供电(并向上拉至 VCC_2)。 我们有一个特殊情况,需要在 VCC_1出现之前对设备进行编程,这意味着 TCA9545A 未通电,但其输出引脚上会发生 I2C 事务。

当 TCA9545A 上的 VCC_1不存在(或低于 UVLO 阈值)时,I2C 输出端口是否具有高阻抗,或者可能有一些传导路径会导致此方法出现问题?

我们正在尝试了解是否需要 I2C 隔离器(例如 TCA4311A 或类似),用于在 TCA9545A 未通电时分离 I2C 总线。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jordan,

    [引用 userid="425264" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forume/1081117/tca9545a-i2c-transactions -when -tca9545a-is -not -powered "]当 TCA9545A 上的 VCC_1不存在(或低于 UVLO 阈值)时,可能会导致 I2C 输出路径出现问题[或 I2C 输出路径是否存在?]

    我们的设备是 Hi-Z,但不能通电时,它提供了 Vcc (图中为 Vcc_1)。 当您使用编程器在辅助通道上对设备进行编程时(假设您未在绝对最大规格范围之外操作设备),我们的设备不会出现任何问题。  

    [引用 userid="425264" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forume/1081117/tca9545a-i2c-transactions - when -tca9545a-is - not -powered。]我们正在尝试了解是否需要 I2C 隔离器(例如 TCA4311A 或类似),用于在 TCA9545A 未通电时分离 I2C 总线。

    不需要,这种应用程序不需要任何类型的 I2C 缓冲器或隔离器。

    如果您愿意,我们可以对 TCA9545A 进行原理图审查,以验证从设备角度看一切是否正常。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bobby 的快速回应,这非常有帮助。