This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:一个卷盘中可能有两个不同的批号? 相同日期代码 AM26LS31

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080260/am26ls31-possible-to-have-two-different-lot-in-one-reel-same-date-code-am26ls31

部件号:AM26LS31

您好,

我在生产过程中遇到过一次问题。我们在一个卷筒(同一个 DC)中发现了两个不同的批次代码。而且 这是不对的。

批号 03APZCK 也出现了其他缺陷

批号: 03A183K,03APZCK

SMT 生产顺序: U14 -> U13 -> U16 -> U18  : 03A183K > 03APZCK > 03A183K > 03APZCK

这是我的问题。

通常会发生这种情况吗? 如果是这样,您可以解释两个批号如何交替混合的原因。还有一个批次可能出现功能问题。

因此,我们都停止了我们的努力,期待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您从何处购买这些设备?  

    最佳

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我已从 TI 商店购买。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好朱莉,

    这是将多台 LTC 混在一起的正常现象。 我检查了这两个代码,它们都是合法的。 我们正在仔细检查是否有退货。

    最佳

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好朱莉,

    此设备不会返回。 此设备有什么问题?

    最佳

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chris

    感谢你的回复

    由于我们面临着未来缺陷,我们正在对这一缺陷进行分析,因此我们正在逐一检查所有问题

    就这种情况而言。我确实理解它可能是混合批次代码,因为两个批次代码都在 CoC 上注明,但正如我在图片中所解释的,它是不规律的混合(它是不规律的混合)。我不知道包装进度,但在常识上, 有点奇怪。  情况是否也正常?

    如果您确认,这是正常情况,我们将分析缺陷并提出另一个问题。同时将“设计”返回给 TI 进行分析

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱莉

    包装好后,他们会被混在一起,这是很正常的。 让我知道缺陷是什么,我可以获得产品专家的帮助。

    最佳

    克里斯