This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:Zynq UltraScale+ MPSoC 1G RGMII 不工作

Guru**** 2545110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080331/dp83869hm-zynq-ultrascale-mpsoc-1g-rgmii-not-working

部件号:DP83869HM
“线程”中讨论的其它部件:DP83869

大家好,

我们有一个新项目,它使用连接 到 DP83869HMRGZT PHY 的 Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC (XAZU3EG-1SFVC784I)处理逻辑 RGMII 驱动程序。  

 在这个项目中(我认为) RGMII 接口存在问题。

此问题仅与1G (RGMII)有关。 100M (RGMII)始终运行良好。

在另一个项目中,我们对 FPGA 的 PS 部分使用了相同的 phy,1G 工作正常。

PCB 长度匹配正确

探测时钟,125 MHz 是正确的。

MDI 环回工作正常。

请参阅以下示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请描述您所面临的问题吗?

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome 您好,

    我们有6个 DP83869奖杯,它们都有相同的问题。 以太网数据包以1G 速度丢失,100M 工作正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul,您好!

    我将回顾示意图,以确保一切井然有序。 我期待星期三收到关于这项爆炸物处理的反馈。 您是否还可以确认100Mbps 操作的 RX_CLK 为25MHz?

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰罗姆,

    对于100Mbps 操作,RX_CLK 为25MHz。

    此致,

    Gokul Raj B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul,您好!

    以下是我对示意图的反馈:

    -对于4.7pF 电容器,其占地面积与 R312平行。 此外,建议将 R312更改为1MEG。  

    -确保 R304的容差为1%

    -确保符合振荡器规格。 有关详细信息,请参阅表98

    请使用 MDC PU 电阻器 DNP R311

    -将 PHY 侧中心抽头电容器更改为100nF

    -捆扎。 我已从您的绑带中解密以下设置。

     + PHY 地址0x8

     + RGMII 到铜

     +强制模式,100M 全双工模式,MDI 模式

     +端口镜像已禁用

    请您进一步了解 MDI 环回的含义吗? 参见图19。 这是模拟环回还是外部环回,还是其他?

    PHY 是处于 RGMII 偏移还是对齐模式,用于1G 和100Mbps 测试?

    顺祝商祺!

    杰罗姆