This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS232:HIN202EIBNZ PTP 更换

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS232E, MAX232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081640/trs232-hin202eibnz-ptp-replacement

部件号:TRS232
线程中讨论的其他部件: MAX232E, MAX32322E, TRS32322E

您好,
我正在搜索 HIN202EIBNZ PTP 替换件。

此致,霍尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍尔格:

    TRS232E,MAX232E 可能都是 HIN202EIBNZ 的 PTP 直接替代产品。

    如果您正在寻找低功耗选项,MAX323232E 或 TRS32322E 也是 PTP 替换件,但在空闲状态下的电源电流(ICC = 0.3mA 典型值)要低得多,无负载。  

    此致,

    泰勒