This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:通道能否承受-1V (对于1us?)

Guru**** 2768995 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080634/tmuxhs4212-can-the-channels-withstand--1v-for-1us

部件号:TMUXHS4212
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

我看到绝对最大额定值为-0.5V。 我的客户需要在同样出现在 TMUXHS4212通道上的电缆中应用-1V 和1us 或多个100ns。 二极管无法夹紧-1V,因为需要它来测试被测试的设备。 TMUXHS4212能否承受此-1V?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种负脉冲是否一直发生? 还是只进行一次测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩,

    只需一次测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设备应在-1V 脉冲测试中仍正常。

    此致

    布莱恩