This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:交流耦合电容器问题

Guru**** 2932040 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081457/tmuxhs4212-ac-coupling-capacitor-question

部件号:TMUXHS4212

大家好,团队

(a)和(b)配置有何区别?

我的客户使用(b) AP 和 TMUXHS4212之间的去耦合帽拓扑。

(a)是否有任何好处?  或使用(a)的条件需要4个盖子。

请给出建议

谢谢

 

谢谢和问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    (a)中唯一的区别是主机 TX 允许将 TMUXHS4212偏置到适当的范围,并防止设备/端点板偏置设备。 当任何设备都可以插入连接器,并且设备的公共模式可能会违反 TMUXHS4212的 VCM 规范时,这一点非常有用。 我推荐用于 USB-C 应用。