This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:RMII 主寄存器和 RMII 从寄存器配置

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080835/dp83822i-rmii-master-and-rmii-slave-register-configuration

部件号:DP83822I

您好,

我们使用的是连接到 DP83822I IC 的 DRA821cpsw2g (端口1)和 cpsw5g (端口1和端口4)以太网交换机。

  • cpsw2g 使用25MHz 参考时钟(RMII 主模式)连接到 DP83822I
  • cpsw5g 使用50MHz 参考时钟(RMII 从模式)连接到 DP83822I

附上我们设置的原理图。

/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussion-components-files/138/pastedimage1646059449444v1.png

/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussion-components-files/138/pastedimage1646059785505v3.png

请告诉我们 在 RMII 主模式和 RMII 从模式下操作 DP83822I IC 所需的寄存器配置吗?

谢谢,

斯瓦普纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯瓦普纳,您好!  

    DP83822模式通过引导配置。  有关详细信息,请参阅数据表的8.5.1节。  

    要将设备置于 RMII 模式,引脚26应具有模式4的捆扎。 对于 RMII 从属模式,引脚26应具有模式3的捆扎。 数据表的表8-10中显示了这一点。 您的示意图图像分辨率太低,我无法检查。  

    您可以通过读取寄存器0x0017的位5来检查设备是否设置为 RMII 模式。 您是否可以重新阅读此注册表并告诉我结果?

    谢谢,

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大卫!

    引脚26具有3.3V 上拉电阻器-2K21。

    连接 RMII 主模式和从模式示意图。

    请让我们使用 SMI 设置在 RMII 主模式和 RMII 从模式下配置 PHY。

    我们手中没有 PCBA,我们会报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯瓦普纳,您好!  

    由于原理图中的所有 PHY 都具有模式4引导中的引脚26,因此它们将以 RMII 主模式启动。 我们建议改为将从模式 PHY 更改为引导模式3。  

    如果无法更改原理图,则可以启用 RMII 模式,并通过寄存器0x0017 (数据表中的表8-36)选择25MHz 时钟。 更改这些设置后,我们建议通过将寄存器0x001f 设置为0x4000来执行数字重新启动。

    此外,为什么要使用2.21kohm 电阻器进行捆扎? 我们建议数据表中的模式4使用2.49千欧。

    谢谢,

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大卫! 我将与我们的硬件团队一起检查电阻器偏差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 如果您还有其他问题,请告诉我。  

    戴维