This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3301:部件比较和建议

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS2700, TVS2701, TVS3300, TVS3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080544/tvs3301-part-comparison-and-recommendations

部件号:TVS3301
主题中讨论的其他部件:TVS2700TVS2701TVS3300

您好,我们有两个保护应用程序:

应用1:直流输入

工作电压:28V

我们保护的装置 AMR = 40V -夹持电压应为40V 或更低

请参阅下面的方框图:

  

尽管我们的系统不会在极性反接条件下运行,但不应损坏它,因为它将受到我们 RPP 电路的保护。 在这种情况下,单向 ESD 设备是否安全?

应用2:带电机的蓄电池导轨

工作电压:最大25V

设备的 AMR = 40V -夹持电压应为40V 或更低

我们正在考虑使用以下设备:

TVS2700

TVS2701

TVS3300

TVS3301

问题:

 TVS2700 /  TVS2701 是否可以在 28V 条件下连续工作?

对于应用程序1,我们是否需要专门使用双向设备? 我们希望避免在极性反接情况下损坏 ESD 设备

哪一项最适合每个应用? 我们能否同时使用同一台设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

    对于应用1,如果您将双向电视二极管置于极性反接保护之前,我建议您使用它。 如果你把它放在后面,那么单向二极管就会起作用。  

    TVS2700和 TVS2701都可以 连续工作为28 V,因为它们的击穿电压为~29 V。唯一的区别是,您将看到大约1 uA 的额外泄漏。  

    对于这两种应用,如果您不想在极性反接事件中损坏 TVS2701,我建议您使用 TVS2701。  

    此致,

    马特·史密斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    您是否建议在极性反接电路之后或之前放置 ESD 系统?

    TI 能否为  TVS2701提供 VI 曲线? 我们希望了解3.3V,28V,28.5V 等电压下的泄漏量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

    最好的做法始终是尽量将 ESD 二极管靠近瞬态源(即连接器),因此我会将其放在极性反接电路之前。  

    我没有台式 IV 曲线,但我可以从我们的 PSPICE 模型中提供一个:  

    您可以在 以下位置访问 PSIPCE 模式:https://www.ti.com/lit/zip/slvmct2 

    此致,

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你们-  TVS2701应该非常适合这两种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,马特,你会不会遇到2701的 TLP 曲线吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

    不幸的是,我们没有 TVS2701的任何 TLP 数据。  但是,TLP 夹紧电压不应高于浪涌夹紧电压,因为它的脉冲要短得多。  

    此致,

    马特