This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:I2C 信号上升时间测试条件参考

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081363/pca9548a-i2c-signal-rise-time-test-condition-consult

部件号:PCA9548A
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

客户想知道 I2C 输入上升时间的详细测试条件是什么? 我在 D/S 中找不到,请帮助我们看看这一点。 谢谢。

最佳

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值只是从 I²C 规格复制的。 没有固定的测试条件;实际电路必须满足这些时间。

    该规范还对坠落时间进行了如下描述:

    [6] SDA 和 SCL 总线的最大 TF 值规定为300 ns。 SDA 输出级 TF 的最大下降时间指定为250 ns。 这允许在 SDA 和 SCL 引脚和 SDA/SCL 总线线路之间连接系列保护电阻器,但不超过最大指定的 TF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,你好,

    感谢您的评论。 您是否知道我们估计上升/下降时间的典型电压范围是多少? 像20%到80%的电压?

    最佳

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C 规格测量的这些时间介于 VDD 的30%至70%之间。