This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:TUSB320LAI

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB321AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080940/tusb320lai-tusb320lai

部件号:TUSB320LAI
“线程”中讨论的其它部件:TUSB320TUSB321AI

我正在设计一款采用5V,3A 电源的主板,因此我想使用 USBC 连接器来输入5V,3A 电源。  

所以我的应用是 UFP。

如何配置 TUSB320以3A,5V 为永久 UFP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    《统一规则》中的 TUSB320将仅为《统一规则》提供 VBUS 的指定路由。 应由连接的 DFP 提供比 VBUS 更好的3A。 可以监控 OUT1和 OUT 2引脚 ,以了解所连接的 DFP 提供的信息。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       

    如 TUSB320数据表所示,您可以通过 I2C 设置请求的电流(例如3A)。对吗?

    如果可能,我需要在没有 I2C 的情况下执行此操作。

    DFP 如何知道我需要0.9A,1.5A 或3A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TUSB320,此功能只能通过 I2C 完成,并在 DFP 模式下设置通告电流。 TUSB321AI 有一个输入引脚,可以通过电阻器网络设置通告的电流模式。  

    请记住,这仅指 DFP 模式操作。 如果您的设计旨在通过 VBUS (非源)接收电源,则 CC 控制器应设置为 UFP 模式,DFP 应公布并提供适当的电流容量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。是的,我的设计总是在接收器(UFP)中,我总是需要3A。如果 DFP 的电流等级不同。 他怎么知道我需要3A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是,DFP 在使用 CC 控制器时不会知道。 您将不需要使用 PD 控制器来进行更多的“协商”。 但是,在这两种情况下,VBUS 电源都由 DFP 或源功能控制。  

    只是考虑一下,但使用 TUSB321AI 输出针脚可以告知系统当前提供的电流水平,并可能通过 LED 或其他输出通知用户电源不足?