This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SPI 信号缓冲器的零件建议

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A, SN74AUC125, TIDA-060017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080664/part-suggestion-for-spi-signal-buffer

线程中讨论的其他部件:SN74LVC125ASN74AUC125TIDA-060017

您好,

问候!

我有以下问题!

我们正在搜索 SPI 缓冲器,以查找 SPI 信号从主板输出到电缆长度小于1m 的另一个主板的应用。 请您推荐任何可用的有效组件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahesh,

    一名工程师已收到此职位的通知,并将在2022年02月29日 的业务 CST 结束前作出响应。

    此致,

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mahesh,

    我不相信我们有任何 SPI 缓冲区。 但是,我看到客户过去使用 RS-485将 SPI 信号转换为差分信号,并以这种方式长距离发送。 我们在这里有一份应用说明。 如果您对这件事感兴趣,请告诉我,我可以为设备提供一些建议。

    如果您想保持单端,可以尝试 RS-232。 但是,差分信号将允许您通过较长的距离发送信号,并使信号更稳定,以消除噪音。

    最佳

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI 使用纯逻辑信号,因此您可以使用逻辑缓冲器。 最强的系列是3.3V 的 LVC (例如 SN74LVC125A)和较低电压的 AUC (例如 SN74AUC125)。 但是,不能保证这适用于长电缆(这取决于电缆的电容,屏蔽和环境)。

    对于差分信号,您可以使用 RS-485或 LVDS;SPI 通常与后者一起实施。 有关示例,请参阅 TIDA-060017: