This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S521:我们是否有 HDMI 2.0接口保护解决方案?

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD12S521, TPD5S115, TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080263/tpd12s521-do-we-have-the-hdmi-2-0-interface-protection-solution

部件号:TPD12S521
“线程”中讨论的其它部件: TPD5S115TPD4E02B04

大家好,团队

客户 以前使用过 TPD12S521,它仅支持 HDMI 1.4。  我们是否有 HDMI 2.0接口保护解决方案?

非常感谢。

马修·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马修,

    您可以尝试使用 TPD5S115,此设备可以支持 HDMI 2.0。

    (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpd5s115.pdf?ts=1645758880401&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPD5S115%253FkeyMatch%253DTPD5S115%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN)

    谢谢,

    库诺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuno,

     

    感谢你的善意帮助。

    但是,客户需要一个用于接口保护的集成解决方案,因为 TPD5S115需要2个外部 TPD4E02B04用于 ESD 保护。

    我们是否有集成的解决方案?

     

    以下是具体要求

    应用场景的HDMI信号源是镜头提供 4096 *2160@60Hz HDMI2.0信号

    HDMI接口电路功能需求如下
    (1)实现高速HDMI视频接口的ESD防护,满足IEC61000 -4-2,4±15kV空气放电和±8kV接触放电标准
         对HDMI的5V电源输出限流以满足HDMI输出接口标准

    马修·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马修,

    我收到了你的问题,很快就会回复你,谢谢。

    谢谢,

    库诺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马修,

    很抱歉,这么晚才给你答复,我确认了下我们现有的集成方案的HDMI器件,当前没有可以满足上述客户要求的全集成芯片可以支持HDMI2.0的芯片,现有的最新的料就是TPD5S115和116了,我挨个确认了他们的规格书,很抱歉的确无法满足客户需求,一个是集成度,一个是电流的限制。谢谢。

    顺便提一下,后续有没有开新料的计划这个可能得再确认一下,谢谢。

    此致,

    库诺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuno,

    非常感谢!

    马修·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马修,

    不客气~

    此致,

    库诺。