This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LBC180:SN65LBC180和 SN55LBC180之间的差异

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LBC180, SN65LBC180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080741/sn55lbc180-difference-between-sn65lbc180-and-sn55lbc180

部件号:SN55LBC180
“线程: SN65LC180”中讨论的其它部件

SN65LBC180和 SN55LBC180之间是否存在温度范围和封装以外的任何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kento,  

    这些不同的部件号仅描述了设备系列的不同温度范围和包装(以及伴随的散热特性)选项。 由此产生的规格差异主要用于在不同温度范围内对设备进行表征。 这些设备之间的所有其他功能将相同。  

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!