This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105L:间歇性通电

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080863/tlk105l-intermittent-power-up

部件号:TLK105L

我们的一个客户设计一直出现间歇性以太网故障。 故障描述是设备有时无法正常通电。  更换组件始终可以修复故障。 此问题的失败率低于1%。 是否有其他人报告了部件 TLK105LRHBT 上的此问题? 我们目前有11个故障组件已从 PCBA 中移除,可用于故障分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,  

    TLK105L 是否用于新设计? 不建议将此部件用于新设计,我们只能提供非常有限的支持功能,这不包括故障分析。 如果可能,我们建议您迁移至 DP83822。  

    谢谢,

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    设计 已有5年多历史。 我将为客户提供推荐替代方案。  

    谢谢你

    克里斯