This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:DP159RGZEVM

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: DP159RGZEVM, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080698/sn65dp159-dp159rgzevm

部件号:SN65DP159
“线程”中讨论的其它部件:DP159RGZEVMTMDS181

您好 TI 团队,

我打算在 设计中使用 SN65DP159RGZT,将其作为 DP++至 HDMI,

我当时在看 DP159RGZEVM 原理图,DP159符号似乎有误。

数据表中提到,PIN 17为 NC,而原理图引脚17为 SIG_EN。

哪项正确?

此致,

AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AVI

    DP159正确,引脚17为 NC。 该 EVM 旨在支持 DP159和 TMDS181,TMDS181的引脚17为 SIG_EN。

    谢谢

    大卫