This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD64:VIH 和 VIL 的当前状况

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1080765/sn65hvd64-current-condition-for-vih-and-vil

部件号:SN65HVD64

大家好,团队

我们的客户正在寻找 数据表中未提供的 VIH 和 VIL 的当前状况。 请提供 IIH =?的当前值;IOL =?

我检查了数据表,找到 了 VOH (VL =-4 mA,VL > 2.4 V;VL =-2 mA,VL < 2.4 V)和 VOL (VL = 4 mA,VL > 2.4 V)的值; IOL = 2 mA (对于 VL < 2.4 V),但 对于 VIH 和 VIL 则为无。

您能否帮助提供客户的请求?

谢谢你。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    对于建议的工作范围(VL 至 GND)内的输入电压,TXIN 和 DIRECN 的输入泄漏电流(IIL,IIH)将小于+/-10uA。  

    如果你还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    埃里克·肖特